This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:RS1设置为宽输入电压范围

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675523/ucc28730-q1-rs1-setting-at-wide-input-voltage-range

器件型号:UCC28730-Q1

您好!

我们收到了客户关于 UCC28730-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑在 DC30V 至 DC600V 输入电压范围内使用 IC。


因此、他们关注 RS1的设置。 它们假设在整个输入电压范围内、Ivsl 必须超过225uA。 然而、在高输入电压条件下、由于辅助绕组电压变得更高、Ivsl 超过了最大绝对额定值。 是否有解决此问题的办法?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yamashiro San:

    我将与团队成员进行讨论、并尽快与您联系。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashiro San:

    您可以使用 VD 来钳制电压、并设计 RD 来确保 IVSL 不会过大。



    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 让我确保有一件事。 我假设我们可以通过下面的公式来估算 Ivsl。 我的理解是否正确?

    Ivsl =(Vd - 250mV)/Rd

    因此、它们是否应该选择大于250mV 的 VF?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashiro San:

    我很高兴在这里为您服务。

    Ivsl =(((Vd - 250mV)/Rd)-(250mV/R2)

    他们应该为自己的设计选择合适的 VF、RD 和 R2。

    此致

    Kevin