Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28730-Q1 您好!
我们收到了客户关于 UCC28730-Q1的问题。
请帮帮我们。
[问题]
他们正在考虑在 DC30V 至 DC600V 输入电压范围内使用 IC。
因此、他们关注 RS1的设置。 它们假设在整个输入电压范围内、Ivsl 必须超过225uA。 然而、在高输入电压条件下、由于辅助绕组电压变得更高、Ivsl 超过了最大绝对额定值。 是否有解决此问题的办法?
此致、
tateo