This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40210:输出电压过低

Guru**** 2554360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682673/webench-tools-tps40210-too-low-output-voltage

器件型号:TPS40210

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

WEBENCH 设计无法提供正确的输出电压、这是我遇到的问题。

数据:
输入:12V
输出:48V/250mA
开关频率:304kHz

电路:

该电路在定制 PCB 上实现。

输出仅会达到大约20V、且在加载时会降至12V 以下

观察栅极驱动电压、有92us 突发、其中包含周期为3.4us 的1us 脉冲。 突发的周期为80ms。

我可能发布这篇文章太早了、还没有真正开始深入探讨问题、但我们希望能提供任何帮助。

谢谢。
/F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所发布的原理图已损坏。 您能否重新发帖? 根据您的描述、您似乎会跳过电流以进入断续模式。 请显示一些典型波形、以便我们能够完全理解该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 它实际上是在某种程度上损坏的 WEBENCH 原理图。 图片只是 WEBENCH 中原理图窗口的一个屏幕转储。 总之、这里是"真实"原理图:

    将在星期一发布一些波形。  

    此致
    /F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图看起来正常。 您能否使用短接地引线探头监测 ISNS 引脚到 GND 的电压? 具有长接地引线的常规探头可能会拾取噪声。 我想知道 ISNS 是否达到峰值电流限值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我未能使用短接地导线探针测量 ISNS 引脚、但使用普通接地线夹进行的测量如下所示。 噪声、但 ISNS 输入似乎达到峰值电流限值、该限值应为150mV。

    开关节点如下所示:

    在 PWM 器件上放大:

    "PWM 突发"的周期约为83ms。 控制器似乎在达到过流限制后重复重新启动。 它甚至可以听到声音、清晰的勾号或咔嗒声。

    我将转换器输出连接到直流电子负载、它在无负载和100mA 负载下的行为方式相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在一定程度上、我将 SS 电容器从0.033uF 更改为0.1uF、然后转换器开始正确调节而不进入过流保护模式。 但我不确定为什么。 有什么想法、为什么它有帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SS 电容越大、启动速度越慢、浪涌电流越小、从而防止触发 OCP。

    谢谢。