Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM26484, TPS62065
主题中讨论的其他器件:LM26484、TINA-TI
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
在我的系统中、DCDC 输出端有许多陶瓷电容器。
这些电容器用于绕过不同的负载(FPGA 等)。 我想仿真这些电容器和不同负载(电阻器和电流源)的影响。 电容器的低 ESR 可能会导致不稳定。
我曾尝试使用 Webench 并修改组件、但正如您看到的、探头消失了。 您可以在图片中看到直流/直流设计参数。
我需要 TI 为他们设置一个测试台、以便他们可以使用 Webench、Tina 或其他仿真器对电路进行仿真、在这里他们可以添加提取的 PCB 寄生并添加电容器电阻器等
我还需要一个如何运行该程序的教程。 我花了太多的时间来解决 LM26484的稳定性问题(如果您也能为其提供此 PN 的测试台、我将不胜感激)。
IMA-20180322-WA0001–使用 Webench 开始 TPS62065的设计
Img-20180322-WA0002–建议设计
IMA-20180322-WA0003–将输出电容器从10uF 更改为100uF 后进行设计
Img-20180322-WA0004–当我尝试仿真时、探头消失
谢谢、
Shlomi
BTW -我已经联系了 TPS62065 BU 的 Chris Glaser、但他告诉我 Webench 团队要求将帖子发送给 E2E 并分享我的设计以便他们进行调试。