This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62065:TPS62065

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM26484, TPS62065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674453/webench-tools-tps62065-tps62065

器件型号:TPS62065
主题中讨论的其他器件:LM26484、TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 

大家好、

在我的系统中、DCDC 输出端有许多陶瓷电容器。

这些电容器用于绕过不同的负载(FPGA 等)。 我想仿真这些电容器和不同负载(电阻器和电流源)的影响。 电容器的低 ESR 可能会导致不稳定。

我曾尝试使用 Webench 并修改组件、但正如您看到的、探头消失了。 您可以在图片中看到直流/直流设计参数。

我需要 TI 为他们设置一个测试台、以便他们可以使用 Webench、Tina 或其他仿真器对电路进行仿真、在这里他们可以添加提取的 PCB 寄生并添加电容器电阻器等

我还需要一个如何运行该程序的教程。 我花了太多的时间来解决 LM26484的稳定性问题(如果您也能为其提供此 PN 的测试台、我将不胜感激)。

IMA-20180322-WA0001–使用 Webench 开始 TPS62065的设计

Img-20180322-WA0002–建议设计

IMA-20180322-WA0003–将输出电容器从10uF 更改为100uF 后进行设计

Img-20180322-WA0004–当我尝试仿真时、探头消失

谢谢、

Shlomi

BTW -我已经联系了 TPS62065 BU 的 Chris Glaser、但他告诉我 Webench 团队要求将帖子发送给 E2E 并分享我的设计以便他们进行调试。

 

 


 


 


 


 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    感谢您分享您的设计细节和问题。 您似乎已经根据自己的喜好配置了设计、只是希望仿真和检查波形以进行稳定性分析。 在最后一步中、您需要单击"Start New Simulation"、仿真完成后、您应该能够看到探头。
    我在这里为您重新创建了相同的设计、并在此设计中模拟了启动测试台: webench.ti.com/.../SDP.cgi

    您可以打开此设计、然后单击"Sim"->"Past Sims"(过去的 Sims)(屏幕下部)、再单击"View"以查看结果。 您可以单击任何探针并查看波形。 希望这能解答您的问题。 如果您想在仅100uF 的基础上添加多个电容器、可以使用位于 www.ti.com/.../toolssoftware 的独立 TINA-TI 模型参考设计 并在此处进行仿真。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    我能够使用具有低 ESR 的大电容器(270uF)运行仿真、并且可以在上升时间看到不稳定情况(请参阅随附的图片)。

    问题:

    如何在 Webench 中控制瞬态仿真的持续时间?

    2.如何从下面的屏幕返回主页?

    谢谢、

    Shlomi

     

    e2e.ti.com/.../6330.TPS62065.docx

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    感谢您的提问。

    从共同的角度来看,我们无法观察到任何不稳定性。 这些看起来像是 Vout 中的纹波。

    对于以上问题、下面是我的答案。

    1.转至“Simulation Parameters”(模拟参数)选项卡,然后单击 Tstop 的“Edit”(编辑)选项

    2.从已编辑的原理图中、您无法返回主页。 如果您想再次更改 BOM、请转至"BOM"选项卡、您应该能够"选择替代器件"

    但是、您可以单击"新建"选项卡以创建新设计。

    谢谢、此致、  

    Harish