This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:LM5085在我连接负载时下降

Guru**** 2561800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678962/lm5085-lm5085-drop-when-i-connect-the-load

器件型号:LM5085

我进行了以下设计:

当我连接下一个电磁阀时:

制造商器件型号  --- > Rob 11015

V= 5V         R dc= 4.5 Ω ,因此电流应为--->I= 1.11A

但 PMIC 会降至0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否与您分享您的原理图以及输入电压范围?

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、David、这是原理图和 BOM:

    我使用42V@ 2A 的开关电源执行测试。

    BOM

    LM5085车型年款/NOPBCT-ND
    LM5085车型年款/NOPB
    IC REG 控制降压8MSOP
    ZXMP10A18KTCCT-ND
    ZXMP10A18KTC
    MOSFET P 通道100V 3.8A DPAK
    SRR1208-120MLCT-ND
    SRR1208-120ml
    固定 IND 12UH 4.8A 25m Ω SMD
    1655-1469-1-ND
    MBRD10200TR
    二极管肖特基200V DPAK
    399-154-1-ND
    C1210C155K1RAC7800
    电容、陶瓷、1.5uF、100V、X7R、1210
    1276-2183-1-ND
    CL10C122JB8NNC
    电容、陶瓷、1200PF、50V、C0G/NP0、0603
    399-154-1-ND
    C1210C155K1RAC7800
    电容、陶瓷、1.5uF、100V、X7R、1210
    478-3085-1-ND
    TPSB476K010R0250
    电容 TANT 47UF 10% 10V SMD
    587-1282-1-ND
    EMK212B7474KD-T
    电容、陶瓷、0.47UF、16V、X7R、0805
    311-1.82KHRCT-ND
    RC0603FR-071K82L
    电阻、SMD、1.82k Ω、1%、1/10W、0603
    311-3.32KHRCT-ND
    RC0603FR-073K32L
    电阻、SMD、3.32k Ω、1%、1/10W、0603
    RR12P10.0KDCT-ND
    RR1220P-103-D
    电阻、SMD、10K Ω、0.5%、1/10W、0805
    CSR1206FK10L0CT-ND
    CSR1206FK10L0
    电阻、0.01 Ω、1%、1/2W、1206
    311-68.1KHRCT-ND
    RC0603FR-0768K1L
    电阻、SMD、68.1K Ω、1%、1/10W、0603
    490-11430-1-ND
    GRM1885C1E621JA01D
    电容、陶瓷、620PF、25V、C0G/NP0、0603

    如果您需要、我可以上传 PCB。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一些进展、
    当我使用 Vin=25V 时、PMIC 会正确响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我会对您的设计进行一些更改、以使其正常工作。

    您需要将一个串联电阻器与 C30串联。 我会将至少25mR 的电流设置为50mR? 这是一种 COT 架构、需要在反馈节点处提供纹波电压、该电压与电感器电流同相。 使用 ESR<5MR 的陶瓷电容器不足以实现稳定运行。 如需更多信息、请查看数据表中的纹波注入部分

    2.看起来您是在高频切换。 我会将频率降低至~450kHz、将 R41从68k 修改为415k。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、David、

    我执行了这两项建议,并喜欢这些结果:

    1) 1) I 放置一个与 C30串联的电阻器、可使用的42V 电压值为1 Ω。 我可以移动电磁阀,它消耗10W……但纹波太大。

    不起作用。

    2) 2)不起作用。 R41使 Vout 中 PFET 和 obein 噪声的时间更有趣。

    有关改进输出电压的任何其他建议。 谢谢 David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1/0.5欧姆太大。  可以试试50MR 吗?

    如果它仍然不起作用、您能向我展示输出电压和开关的一些示波器截图吗?

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有这个电阻值。 ICAN 尝试使用 O 欧姆%20误差或使用10m 欧姆电阻进行 R SENSE。 这是因为我住在阿根廷,我无法获得一些组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会将3x10mR 串联放置、只是尝试一下。 如果工作正常、那么我会获得具有足够 ESR<的 Cout、还是找到合适的电阻值?

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我放置并采用您建议的示波器屏幕。

    e2e.ti.com/.../Scope_5F00_outputs_5F00_30mR.pdf

    e2e.ti.com/.../Scope_5F00_outputs_5F00_1_5F00_Ohm.pdf

    当使用1 Omh 时、输出端的纹波几乎为1V、信号 SW 稳定、而30MR 不会出现这种情况。 
    我希望它有用、谢谢 David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您似乎在1欧姆时具有~500mV 的反馈纹波。 您只需要~50mV。 您能否将100mR 与输出串联。

    请了解这是一款需要反馈纹波电压与电感器电流同相的迟滞控制器、数据表中建议的纹波量为25至50mV、数据表中对其进行了详细介绍。 ESR 较低的 Cout 过大会将纹波移至90度、并会导致不稳定。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不得不旅行并离开项目几周。
    我昨天和今天告诉您、恢复测试。 由于组件的可用性不大、我告诉过您我在做什么。

    输出电容器(Cout)不是低 ESR、它具有250m 的电流。

    TPSB476K010R0250
    电容 TANT 47UF 10% 10V SMD

    建议使用 webench。

    1) 1)在输出端放置30m 串联电阻。 但是、当我放置5V 负载时、它下降到3V。

    2) 2)针对100 μ F 铝更改 Cout。 它会产生噪声。

    3) 3)更改拓扑以减少纹波。 我没有得到好的结果。

    4) 4)将修剪器放在 Rt 中、并用68.5k - 70k - 90.9k - 243k 探头进行探头、结果不好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议遵循 Webench 设计。

    请确保您使用了与 Webench 建议的组件相同的组件。

    如果在实施上述建议后无法解决您的问题、请发布您的布局、以便我可以查看。



    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上 webench 报告和组件列表。 主要组件(L、D、Cout、IC、Rsen)是相同的。

    我将附加布局。 谢谢

    e2e.ti.com/.../Component-List.pdfe2e.ti.com/.../webench_5F00_esim_5F00_4814812_5F00_15_5F00_2_5F00_497811592.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3D-placement_2D00_-Layout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发帖。

    您能否确认您正在使用推荐的确切组件?

    期待看到您的布局。

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了问题。

    器件:

    第一个柱中的感应负载选项始终是负载。

    步骤:

    我修改了 CFB 以获得更具代表性的 VFB。 620pF 至1200pF。 直接在方程式中进行此操作:

    CFF =(3 * ton)/(Rfb1 // Rfb2)

    另一个变化是 Radj:

    1.82k 至2.2k

    ICL = 40uA *(Radj/Rsen)

    感谢他们的帮助,我希望这将有所帮助。