我进行了以下设计:
当我连接下一个电磁阀时:
制造商器件型号 --- > Rob 11015
V= 5V R dc= 4.5 Ω ,因此电流应为--->I= 1.11A
但 PMIC 会降至0V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用42V@ 2A 的开关电源执行测试。
BOM
| LM5085车型年款/NOPBCT-ND LM5085车型年款/NOPB IC REG 控制降压8MSOP |
| ZXMP10A18KTCCT-ND ZXMP10A18KTC MOSFET P 通道100V 3.8A DPAK |
| SRR1208-120MLCT-ND SRR1208-120ml 固定 IND 12UH 4.8A 25m Ω SMD |
| 1655-1469-1-ND MBRD10200TR 二极管肖特基200V DPAK |
| 399-154-1-ND C1210C155K1RAC7800 电容、陶瓷、1.5uF、100V、X7R、1210 |
| 1276-2183-1-ND CL10C122JB8NNC 电容、陶瓷、1200PF、50V、C0G/NP0、0603 |
| 399-154-1-ND C1210C155K1RAC7800 电容、陶瓷、1.5uF、100V、X7R、1210 |
| 478-3085-1-ND TPSB476K010R0250 电容 TANT 47UF 10% 10V SMD |
| 587-1282-1-ND EMK212B7474KD-T 电容、陶瓷、0.47UF、16V、X7R、0805 |
| 311-1.82KHRCT-ND RC0603FR-071K82L 电阻、SMD、1.82k Ω、1%、1/10W、0603 |
| 311-3.32KHRCT-ND RC0603FR-073K32L 电阻、SMD、3.32k Ω、1%、1/10W、0603 |
| RR12P10.0KDCT-ND RR1220P-103-D 电阻、SMD、10K Ω、0.5%、1/10W、0805 |
| CSR1206FK10L0CT-ND CSR1206FK10L0 电阻、0.01 Ω、1%、1/2W、1206 |
| 311-68.1KHRCT-ND RC0603FR-0768K1L 电阻、SMD、68.1K Ω、1%、1/10W、0603 |
| 490-11430-1-ND GRM1885C1E621JA01D 电容、陶瓷、620PF、25V、C0G/NP0、0603 |
如果您需要、我可以上传 PCB。谢谢
David、
我放置并采用您建议的示波器屏幕。
e2e.ti.com/.../Scope_5F00_outputs_5F00_30mR.pdf
和
e2e.ti.com/.../Scope_5F00_outputs_5F00_1_5F00_Ohm.pdf
当使用1 Omh 时、输出端的纹波几乎为1V、信号 SW 稳定、而30MR 不会出现这种情况。
我希望它有用、谢谢 David
您好!
我不得不旅行并离开项目几周。
我昨天和今天告诉您、恢复测试。 由于组件的可用性不大、我告诉过您我在做什么。
输出电容器(Cout)不是低 ESR、它具有250m 的电流。
TPSB476K010R0250
电容 TANT 47UF 10% 10V SMD
建议使用 webench。
1) 1)在输出端放置30m 串联电阻。 但是、当我放置5V 负载时、它下降到3V。
2) 2)针对100 μ F 铝更改 Cout。 它会产生噪声。
3) 3)更改拓扑以减少纹波。 我没有得到好的结果。
4) 4)将修剪器放在 Rt 中、并用68.5k - 70k - 90.9k - 243k 探头进行探头、结果不好。
我附上 webench 报告和组件列表。 主要组件(L、D、Cout、IC、Rsen)是相同的。
我将附加布局。 谢谢
e2e.ti.com/.../Component-List.pdfe2e.ti.com/.../webench_5F00_esim_5F00_4814812_5F00_15_5F00_2_5F00_497811592.pdf
我解决了问题。
器件:
第一个柱中的感应负载选项始终是负载。
步骤:
我修改了 CFB 以获得更具代表性的 VFB。 620pF 至1200pF。 直接在方程式中进行此操作:
CFF =(3 * ton)/(Rfb1 // Rfb2)
另一个变化是 Radj:
1.82k 至2.2k
ICL = 40uA *(Radj/Rsen)
感谢他们的帮助,我希望这将有所帮助。