Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23861, TPS2388
主题中讨论的其他器件: TPS23861、 TPS2388
尊敬的先生:
TPS23754 POE 设计的 I 附加电路、
请帮助检查它是否正确、
谢谢。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Arang:
感谢您的提问。 以下是我的评论。
1. Bob Smith 端接错误。 它应该是这样的。 需要0.01uF 电容器。
2.钳位 FET 错误。 它应该是 PFET 而不是 NFET。
3.输出电容太大。 通常、100uF 大容量电容器加上多个陶瓷10uF 电容器就足够了。
4.建议在初级侧输入上再添加一个2.2uF 电容。 C3005旁边。
5.由于 PD 控制器无法处理负电压,因此 D3007和 D3011应是单向二极管。 我在下面连接的 EVM 是一个很好的参考。
我没有变压器信息、但初级电感通常应约为100uH。
以下是两种适合您参考的12V 4类 PoE 设计。
谢谢你。
此致
Jack Chen
e2e.ti.com/.../0207.POE.pdfHi、
更新了所附文件中修改的 POE 电路、
请帮助您检查它。
谢谢。
此致、
Arang