This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754电路评论

Guru**** 2585805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23861, TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671652/tps23754-tps23754-circuit-review

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS23861TPS2388

尊敬的先生:

TPS23754 POE 设计的 I 附加电路、

请帮助检查它是否正确、

谢谢。

此致、

Arange2e.ti.com/.../4377.TPS23754-POE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arang:

    感谢您的提问。 以下是我的评论。

    1. Bob Smith 端接错误。 它应该是这样的。 需要0.01uF 电容器。

    2.钳位 FET 错误。 它应该是 PFET 而不是 NFET。

    3.输出电容太大。 通常、100uF 大容量电容器加上多个陶瓷10uF 电容器就足够了。

    4.建议在初级侧输入上再添加一个2.2uF 电容。 C3005旁边。

    5.由于 PD 控制器无法处理负电压,因此 D3007和 D3011应是单向二极管。 我在下面连接的 EVM 是一个很好的参考。

    我没有变压器信息、但初级电感通常应约为100uH。

    以下是两种适合您参考的12V 4类 PoE 设计。

    谢谢你。  

    此致

    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您可以给我打电话了解更多详细信息吗?
    我的联系电话:0935-965-872。

    谢谢。

    此致、

    Arang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您可以给我打电话了解更多详细信息吗?
    我的联系电话:0935-965-872。

    谢谢。

    此致、

    Arang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I 设计 ETH 转 USB 桥接 IC,

    IC 将连接到 X'FMR 的次级侧。

    请 TI 检查 X'FMR 次级侧的中心抽头是否可以通过0.1 μ F 电容器连接到 GND、作为 IC 供应商建议的附加文件。

    谢谢

    此致、

    Arang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arang:

    如果这位于 PD 的前端、则应如我在上面附加的图片所示。
    如果它在 USB 端、我认为您可能可以向 USB 团队询问这一点。

    谢谢你。
    此致
    Jack Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0207.POE.pdfHi、

    更新了所附文件中修改的 POE 电路、

    请帮助您检查它。

    谢谢。

    此致、

    Arang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arang:

    请参阅下图以了解一些信息。 请检查蓝色圆圈。

    D3007和 D3011应为单向 TVS。 D3009和 D3010应为齐纳二极管、而不是整流器二极管。

    应为以红色圆圈表示的 Bob Smith 端接添加75欧姆电阻器。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果我们使用 TI 解决方案、是否需要指定 PSE 类型?

    此致、

    Arang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arang:

    由于这是2类 PD、因此应使用符合标准的2类 PSE、例如 TPS23861或 TPS2388。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果仍然使用0.1uF (C3029~C3032)连接到 GND、是否会产生任何副作用?

    此致、

    Arang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    考虑您的支持。   这是台湾 FAM Jin Lin
    您能帮我回复我客户的问题。

    如果它们仍然使用0.1uF (C3029~C3032)连接到 GND、是否会产生副作用?

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    C3029-C3032会影响数据路径、因此功率不受影响。 数据变压器中心抽头的端接取决于数据侧使用的 PHY。 它的数据表通常会说明如何终止此操作。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arang:

    请参阅下面 AE 的回复。

    "C3029-C3032会影响数据路径、因此功率不受影响。 数据变压器中心抽头的端接取决于数据侧使用的 PHY。 它的数据表通常会说明如何终止此操作。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darwin、

    感谢您的反馈。

    Jin