This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:输出电压在特定负载电流下下降

Guru**** 2593590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685117/tps55340-output-voltage-falls-for-certain-load-currents

器件型号:TPS55340

您好!

我设计的升压转换器符合以下规格:VIN = 10V、Vout = 27V、Iout (即 I LOAD)= 1.2A  

原理图附在此处、  

在电路的 PCB 制造和组装之后、我改变了输出负载(使用直流电子负载)并获得了以下数据:

在这里、我无法解释当输出电流(负载电流)在230mA 至360mA 的范围内时、输出电压(负载电压)会出现下降的原因。 我重复了实验并观察到非常相似的数据。  

您能解释一下输出电压下降的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持此部件的工程师将在几天内返回办公室。 原理图看起来不错、这可能是由电路板上的噪声引起的。 请捕获输出失去稳压时的 SW 电压波形并进行共享以供查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    请以1ms/div 为单位显示输出电压波形、以2us.div 为单位显示 SW 波形。

     看起来电路不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    1)以下波形是在 Iout (负载电流)为350mA (对应的 Iin = 750mA、Vin = 10V)时测量的:

    使用10X 探头测量。

    (1.I) Vout 波形

    X 轴:1ms/div、Y 轴:10V/div

    上面波形中显示的周期变化很大。 示例:140us、264us、32us、404us、292us 等 但是、振幅的平均值 在19.7V 时是恒定的

    (1.ii) SW 引脚上的波形

    X 轴:2.5us/div、Y 轴:10V/div

    2)以下是在不同 Iout 条件下、在 FREQ 引脚(IC 的引脚10)测得的波形:

    (2.I) Iout = 0.35A。  

    该负载下的初始输出电压(Vout)为19.7V、但当我在该引脚上进行探头时、Vout 跳至26.6V、并且即使在移除探头后也能保持该电压。

     即使在初始 Vout 远低于26V 的其他 Iout (250mA 至350mA)下也会观察到这种行为  

    我确认 电路板上没有连续性问题。

    (当 Vout 从19.7V 跃升至26.6V 并保持恒定时、波形下方的情况。)

    (2.ii) Iout = 200mA

    初始 Vout = 26.28V (无问题)。

    (2.iii) Iout = 400mA

    初始 Vout = 26.66V (无问题)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下波形输出电压吗? 如果它不稳定、它会很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 在 TPS55340 HTSSOP 封装的引脚10 (FREQ 引脚)处观察到上述波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您意味着现在所有的输出电压是多少? 您是否在电路板上连接了 AGND 和 PGND?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)对于230mA 至360mA 范围内的负载电流(Iout)、输出电压远小于 26.78V。 这意味着问题仍然存在。

    但是、一旦我用探针接触 IC 的 FREQ 引脚、 输出电压(Vout)将跳至26.6V!  

    2) 2)是的、我确实连接了 AGND 和 PGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新!

    电路板上似乎存在一些焊接问题。 尝试 重新销售 IC 以检查它是否有帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两个 PCB、它们布局和组件组装相同。 在两个电路板中、我发现了相同的负载调节问题。 因此、很难相信这是焊接问题。  

    现在、我将为同一原理图设计新布局。 我将在观察到一些情况后进行更新。

    此致、

    Jishnu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运!
    顺便说一下、您能否与我们分享 PCB 布局、以便我们能够帮助您了解这是否是布局问题?