请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS549B22 您好、专家、
电气规格为 Vin=12V、Vout=0.8V、fsw=315KHz、Rams=R*2、Iout_max=17A。
如您所知、更高的环路带宽可改善瞬态响应。
请参阅下图我的波特图测量结果。 (注入电阻= 10欧姆)
100KHz 左右的测量带宽、这是开关频率的1/3。
我还测量瞬态响应以仔细检查带宽。 结果如下图所示。 (负载阶跃:8.5A-17A、压摆率:2.5A/us)
通过计算、带宽=1/(4*tp)=>BW 应为10kHz。 它使我感到困惑。
该电路的正确带宽是多少?
BW = 1/3fsw 是否可接受? 有什么副作用?
期待 您的反馈。
谢谢、
Muhsiu。