This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549B22:瞬态响应和波特图关系

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704087/tps549b22-transient-response-and-bode-plot-relationship

器件型号:TPS549B22

您好、专家、

电气规格为 Vin=12V、Vout=0.8V、fsw=315KHz、Rams=R*2、Iout_max=17A。  

如您所知、更高的环路带宽可改善瞬态响应。

请参阅下图我的波特图测量结果。  (注入电阻= 10欧姆)  

100KHz 左右的测量带宽、这是开关频率的1/3。  

我还测量瞬态响应以仔细检查带宽。 结果如下图所示。 (负载阶跃:8.5A-17A、压摆率:2.5A/us)

通过计算、带宽=1/(4*tp)=>BW 应为10kHz。  它使我感到困惑。

该电路的正确带宽是多少?

BW = 1/3fsw 是否可接受?  有什么副作用?

期待 您的反馈。

谢谢、

Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Muhsiu、
    通常情况下、我的带宽不会高于 FSW/4或 FSW/5 (首选)。 您使用的是什么斜坡值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    感谢你的答复。 斜坡值为 Rx2。