请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 关于 slua479b 的问题应用手册(见下文)、第5页方程式(15)。
在 PoUT:3300W、Vin_min:180V、Vout_390V 的条件下、ICOUT_HF 变为负电流。
(通过公式(14)、ICOUT_LF 为6.83A)
当②情况时、哪种 UCC28070操作①或?
①Actually μ A、ICOUT_HF 流0A 电流。
Δ ②Icout 不应变为负电流、这不是推荐的条件。
⇒②如果正确、请告诉我操作原理。
此致、
Satoshi