This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:slua479b 的 Icout 计算应用手册

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671471/ucc28070-icout-calculation-for-slua479b-application-note

器件型号:UCC28070

关于 slua479b 的问题应用手册(见下文)、第5页方程式(15)。

在 PoUT:3300W、Vin_min:180V、Vout_390V 的条件下、ICOUT_HF 变为负电流。

(通过公式(14)、ICOUT_LF 为6.83A)

当②情况时、哪种 UCC28070操作①或?  

①Actually μ A、ICOUT_HF 流0A 电流。

Δ ②Icout 不应变为负电流、这不是推荐的条件。

⇒②如果正确、请告诉我操作原理。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、您好!
    它看起来是 SLUA479B 文档中的错误。
    请使用 UCC28070数据表中的等式49来计算低频电容器纹波。
    我将与 TI 的原始系统工程师进行联系、看看我们是否有用于计算高频纹波的公式。
    感谢您指出此错误。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John-San

    感谢您的回复、
    我期待任何更新。

    此外、UCC28070设计工具(sluc114)也使用误差公式。
    是否有 sluc114的修订计划?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、您好!
    该公式仅对通用85Vac 至265Vac 输入有效。
    这就是计算器工具(SLUC114)锁定输入电压的原因之一。
    对于非通用输入电压,我可以找到以下文档:
    e2e.ti.com/.../predicting-output-capacitor-ripple-in-a-ccm-boost-pfc-circuit
    它显示了在您的应用中计算180Vac 最小线纹波电流的有效方法。

    我不能说这些更改的发布需要多长时间。 这个过程涉及许多超出我控制范围的任务。
    此致
    John