This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196EVM-600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678862/tps61196-tps61196

器件型号:TPS61196

我们尝试使用提供的公式获得118.2V 的输出电压和0.155A 的输出电流、我们进行了以下更改  

C2 1 UCY2101MHD1TO 100UF
C4 1 VJ2225Y105KXCAT 1UF  
C12 1 GRM1555C1H6R0CA01D 6PF
C13 1 GRM155R71C203JA01D .02UF
D1 1微型商用 MBR10200US-TP 200V 10A
Q1 1 STMicroelectronics STD20NF20 200V 18A
R3 1 RC0402FR-0710K7L 10.7K 欧姆  
R6 1 RL2512FK-070R18L .18 Ω
R7 1 RC0402FR-07374KL 374K Ω
R12 1 RC0402FR-0780K6L 80.6K 欧姆
R13 1 RC0402FR-071ML 1M Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    如果您使用数据表中的公式、则得到的值是正确的。 我想我将获得与您相同的价值、但这将需要一些时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仔细检查了我的数学、得到了相同的结果
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的输入电压范围是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    24伏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用附加文件计算参数。  

    e2e.ti.com/.../TPS61196.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了您提供的公式、但在我测试它时、仍然没有获得所需的 Vout
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我上传的电子表格是一个模板、您可以输入您的输入参数来计算您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了这些公式、它们给出了与数据表 I 中的公式相同的分辨率 甚至仔细检查了我关闭的组件、它们都是我期望的值 只需重申一下、我要尝试的是如何获得118.2V 的输出电压和 Iout 155A 使用提供的公式、我们在输入电压为24V 时进行了以下更改

    C2 1 UCY2101MHD1TO 100UF
    C4 1 VJ2225Y105KXCAT 1UF
    C12 1 GRM1555C1H6R0CA01D 6PF
    C13 1 GRM155R71C203JA01D .02UF
    D1 1微型商用 MBR10200US-TP 200V 10A
    Q1 1 STMicroelectronics STD20NF20 200V 18A
    R3 1 RC0402FR-0710K7L 10.7K 欧姆
    R6 1 RL2512FK-070R18L .18 Ω
    R7 1 RC0402FR-07374KL 374K Ω
    R12 1 RC0402FR-0780K6L 80.6K 欧姆
    R13 1 RC0402FR-071ML 1M Ω
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法分辨这些组件的位置。 您可以上传原理图。
    请具体说明您的问题、升压是否正常? 输出电压是高于还是低于您的设计? 现在输出电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是 TPS61196evm-600原理图的图片、我们已编辑了所有已编辑的组件、其中都有新值或器件型号标记为嵌套到组件、页面底部是所有更改的列表。 在顶部可以看到、我们的输入电压为24伏、输出电压为88.7伏、我们尝试获得118伏的输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道您在该设计中使用了多少个通道。  

    如果使用6、则电感器峰值电流将为4.6A 或更高;如果使用0.18欧姆的感应电阻器、则电压为0.8V、达到电流限制、因此无法达到输出电压。  

    您可以尝试使用一个通道来查看是否正常工作。  

    您设置的 OVP 电压太接近正常工作条件。 如果在正常应用中,输出电压为118V,请将 OVP 电压设置为128V 或更高,因为电解电容、MOSFET 和二极管具有足够的额定电压。