This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54233:如果输入电压低于4V、则不能 n#39;t 启动

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675890/tps54233-doesn-t-start-if-input-is-below-4v

器件型号:TPS54233

您好!  

我使用 TPS54233制造了3.3V 电源、如果输入电压或 BATT_LiIon 高于4.3V、工作正常。  

但当 VIN 或 BATT_LiIon _OUT 低于4.3V 时、它停止工作、而根据数据表、组件应在输入电压低至3.5V 的情况下工作。

我在 C6和 C7上具有三倍带较低值、但结果相同。

可以帮我解决这个问题吗?

提前感谢您。

R1和 R5未连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记了提到 D1和 D2的压降为0.3V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是因为实际输入电压低于3.3V 输出电压所需的最小输入电压。 您可以根据数据表中的公式31进行粗略计算。 谢谢。

    BRS、

    Ryan