Other Parts Discussed in Thread: TPS54233
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54233 您好!
我使用 TPS54233制造了3.3V 电源、如果输入电压或 BATT_LiIon 高于4.3V、工作正常。
但当 VIN 或 BATT_LiIon _OUT 低于4.3V 时、它停止工作、而根据数据表、组件应在输入电压低至3.5V 的情况下工作。
我在 C6和 C7上具有三倍带较低值、但结果相同。
可以帮我解决这个问题吗?
提前感谢您。
R1和 R5未连接。