请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
充电器输入电源为交流电源、170V 至300V、50Hz。
充电器输出直流电源为:65V 直流+/- 0.50V、直流输出充电电流最大值为 15.0安培+/- 0.3安培。
标称额定输入电压为230Vac、50Hz 时、输出直流电压上的可接受纹波小于1V (峰峰值)。
所需/所需的电池充电器保护:
A]输出过载、
b]输出短路、
C]电池端子反转、
d]输出过压、
E]电池充电器电路温度过高。
请建议符合上述要求的合适器件或解决方案或参考设计
此致
Atul Bhakay