This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 锂离子电池充电器975瓦

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702764/lithium-ion-battery-charger-975-watts

您好!

充电器输入电源为交流电源、170V 至300V、50Hz。

 

充电器输出直流电源为:65V 直流+/- 0.50V、直流输出充电电流最大值为 15.0安培+/- 0.3安培。

 

标称额定输入电压为230Vac、50Hz 时、输出直流电压上的可接受纹波小于1V (峰峰值)。

所需/所需的电池充电器保护:

 A]输出过载、

b]输出短路、

C]电池端子反转、

d]输出过压、

E]电池充电器电路温度过高。

请建议符合上述要求的合适器件或解决方案或参考设计

此致

Atul Bhakay