请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV743P 您好!
对于 TLV743、我是否可以知道 Vin=1.8V 压降至 Vout=1.2V 时的典型 Vdo 压降电压是多少?
根据6.5电气特性下的规范(第5页)、在电流为300mA 时、Vout = 1.2V 时的最大压降电压为420mV。
注意:在客户应用中、1.8V 输入电压在某些条件下可能会降至1.4V、最大 Iout 为100mA、因此他们更喜欢具有极低压降电压的 LDO。
根据6.6典型特性(第8页)下的图7,是否正确地假设在100mA 期间 Vout = 1.2V 的最大压降电压为150mV (Tj=125celcius 时的最大值)?
图7和图8之间的区别是什么? 图8是否放大为 Vdo 详细表示?
如果图8采用更详细的 Vdo 表示形式、则该信息也与图7信息不符。
请提供建议。
谢谢、
Philip