This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq76940:电路设计和规格问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675286/bq76940-circuit-design-and-spec-problems

器件型号:BQ76940

尊敬的工程师:

我的客户对 BQ76940规格和电路设计有一些疑问。

Bq76940可通过外部平衡电路支持的最大平衡电流是多少?

2.在数据表第30页上、电池平衡是否可以在同一组中同步?

或者、VC1、3、5、7、9、11、13、15可以同时进行平衡吗?

3.在 EVM 用户指南第56页、如果我想添加一个与 电池电源并联的12V 外部电压源 、并进入 REGSRC。

我能否像下图那样设计添加额外二极管的电路?  或者、如果存在任何风险、您还有其他建议吗?

此设计的目的是在有适配器输入时降低电池的功率耗散。

 

 4. BQ76940内部数字内核(MCU)是由 REGSRC 还是电池供电?

  有很多问题 、期待您的回复、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pico 1

    图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pearl:
    我的第一个回复消失了、因此这可能是重复的。
    应用手册 www.ti.com/.../slua749 可能会有所帮助。
    外部 FET 和电阻器将决定平衡电流。 可用于驱动 FET 栅极的电压将被限制在大约一半的电池电压。 FET 应在该电压或低于该电压时具有已定义的 RDSON。 可以支持大电流和低 Vgs 的 FET 可能会受到限制。 FET 和电阻器中的功率通常由电池供电、可能会限制平衡电流。

    2.电池组内的电池平衡是同步的。 平衡 C1、3、5、7、9、11、13、15将起作用。 电池5和6分为不同的组、可以同时进行平衡、因此 bq76940可以同时平衡9个电池:C1、3、5、6、8、10、11、13、15。 由于组不是同步的、请注意应用手册图8中显示的共路径电阻。

    应用手册的第9节可能有所帮助。 我不会看到用另一个电源补充 REGSRC 的风险、但如果您的电池从 Q14提供更高的电压、它可能不会提供所需的好处。 如果您有始终存在的12V 电压、则可以从该12V 电压运行 REGSRC、而不使用 Q14电路。请注意、FET 驱动器将来自 REGSRC 电压、并与 FET 栅极驱动电压下降。

    4. BAT (使用 VC5X、VC10X)和 REGSRC 为电路提供电流。 BAT 引脚提供电压测量电路、而 REGSRC 提供 FET 驱动、REGOUT、电流和接口电路。 请参阅应用手册第9节。 bq76940数据表显示了不同模式下到 REGSRC 和 BAT 电源引脚的电源电流。 REGOUT 和 FET 驱动器来自 REGSRC 引脚的内部线性稳压器、因此这些负载的电流将直接添加到 REGSRC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、
    对于问题1、设计的最大限制电流是多少?