This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:系统存在高电压和低电压范围

Guru**** 2595340 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702208/bq40z60-system-present-high-and-low-voltage-ranges

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2

您好!

我在定制设计的电路中使用 BQ40z60。

系统存在功能在芯片的引脚14上启用、用于对锂聚合物电池进行充电和放电。

是否有任何关于系统存在高电平、无效状态电压范围的建议? 例如、该引脚上的电压是否应不高于1V 或低于0.1V、以保持未激活状态?

低电平有效状态的电压范围如何?

在什么电压下、芯片会从高电平转换为低电平? 它看起来介于0.2V 和0.05V 之间、但我希望找到确切的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我们会为您提供一些相关信息。 但是、在您使用 bq40z60进行设计之前、我们希望确保您考虑了所有选项以及使用这种紧密集成的解决方案所面临的挑战。

    我们发现、许多使用 bq40z60的客户在设计电路板时遇到困难、无法通过 EMI 测试。 这是因为在布置包含开关模式器件的集成解决方案时、您的自由度有限。 在一个 IC 中集成充电、监测和保护功能听起来很有吸引力、实际上、通过使用单独的充电器和单独的监测计、您可以获得更大的灵活性、并且实际上可以更轻松地进行设计。 您不仅可以从更广泛的充电器和监测计中进行选择、还可以利用更新的技术和更新的固件。 分立式多节电池充电器的常见选择范围从具有 bq2417x 等集成 FET 的独立充电器或 bq2461x 等外部 FET (用于更高电流)到 bq2477x 等 SMBus/I2C 控制型充电器。 最新且最有趣的充电器是降压/升压充电器 bq2570x、它允许您获取任何电压输入并为任何电池电压堆栈充电、以及将该电池电压升压或降压至任何目标电压。 它非常适合 USB Type-C 和 USB-PD 应用。 在监测计侧、最常用的新型独立监测计是 bq40z50-R2、它具有最新的功能集和更广泛的安全和保护选项。

    当然,无论您选择哪种 IC,TI 都能为您提供支持,但请务必考虑您的所有选择,不要认为集成始终是最佳的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时对更换电池管理芯片没有兴趣。 请告诉我这些高电压和低电压是什么。

    我看到参考原理图上有一个二极管 D2、它禁止 GPIO0引脚(引脚14)接收高于5.6V 的电压。 这是最大电压吗?

    请注意、引脚14通过设置配置到芯片上的系统存在引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 www.ti.com/.../bq40z60.pdf 上该器件的数据表
    第7节"引脚功能"表显示 SYSPRES 具有弱内部上拉电阻、不建议在该引脚上使用外部上拉电阻。
    第8.9节显示 VIH 最小值为1.3V、VIL 最大值为0.55V
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在本数据表的第6节-"引脚配置和功能"中、有一个表标题为"引脚功能"。 在引脚14 (SYSPRES) GPIO0"这一行中、没有提到上拉电阻器。 我缺少什么吗? 如果有上拉电阻器、它的值是多少?

    SYSPRES (GPIO0、引脚14)的低电平状态范围为-0.3V 至0.55V、SYSPRES 的高电平状态范围为1.3V 至30V。

    由于电路中没有外部上拉电阻器、当 SYSPRES 为低电平时、我看到的电压为0V、当 SYSPRES 为高电平时、我看到的电压为0.03V。

    使用电路中的外部上拉电阻器、当 SYSPRES 为低电平时、我看到的电压为0.08V;当 SYSPRES 为高电平时、我看到的电压为0.5V。

    如果在1个配置中0.08V 为低电平、而在另一个配置中0.03V 为高电平、并且注意到上述高电平和低电平范围、除了引脚14上的电压外、还必须有一些其他机制来控制运行状态(低电平)位0 (SYSPRES)。 BQ40z60中是否有负责启用和禁用此引脚的内部电路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    系统具有弱上拉电阻:

    此外、为了降低功耗、引脚每秒上拉 至4.5V 并持续5ms、并检查引脚的状态。 在其余时间、引脚内部接地。 下面是引脚内部结构和功能的简化块:

    我不建议在此引脚上放置一个外部上拉电阻器、因为这只会增加您的静态电流。

    此致、

    Swami