Other Parts Discussed in Thread: LP2992
您好!
LP 2992数据表的第1页中 mΩ 了以下内容:"LP2992在输出电容器等效串联电阻(ESR)低至5k Ω 时保持稳定、因此允许在输出端使用陶瓷电容器。"
我 mΩ 了几个陶瓷电容器选项、它们在某个频率下的 ESR < 5k Ω。
µF:AVX、 mΩ:12066D106KAT2A (10 μ A、6.3V、X5R、1206)在1MHz 时略低于5 μ A。 mΩ mΩ 介于1 μ A 和5 μ A 之间。
是否有建议与 LP2992搭配使用的输出电容器串联?
另外、根据 E2E 上的其他博文、TI 似乎不鼓励客户使用 LP2992。 是否有理由认为该器件在不久的将来会过时?
提前感谢您、
Leo