This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2992:输出电容器选择

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684118/lp2992-output-capacitor-choice

器件型号:LP2992

您好!

LP 2992数据表的第1页中 mΩ 了以下内容:"LP2992在输出电容器等效串联电阻(ESR)低至5k Ω 时保持稳定、因此允许在输出端使用陶瓷电容器。"

我 mΩ 了几个陶瓷电容器选项、它们在某个频率下的 ESR < 5k Ω。

 µF:AVX、  mΩ:12066D106KAT2A (10 μ A、6.3V、X5R、1206)在1MHz 时略低于5 μ A。  mΩ mΩ 介于1 μ A 和5 μ A 之间。

是否有建议与 LP2992搭配使用的输出电容器串联?

另外、根据 E2E 上的其他博文、TI 似乎不鼓励客户使用 LP2992。 是否有理由认为该器件在不久的将来会过时?

提前感谢您、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    解决这个问题非常简单:只需将一个20mR...100mR 的0603或0805电阻器串联到输出电容即可。 这将模仿所需的电容 ESR。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Kai、这是一个好主意。

    我很好奇 TI 将会做出什么样的响应、因为 LP2992旨在与陶瓷电容器配合使用。 (陶瓷电容器是否用于具有更高的 ESR?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我同意 Kai 的说法。 如果您担心 ESR 低于5m Ω、则应考虑添加一个与输出电容串联的电阻器。 数据表中确实有稳定性图表、请确保您的 ESR 处于稳定区域内。 请在此处查看图表:

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Jason。

    我看到了稳定性图。 我感到惊讶的是、我找不到任何同时满足最小电容值要求和 ESR 要求的陶瓷电容器。 您知道吗?

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    回到过去、当发布 LP2992并编写数据表时、陶瓷电容器没有像今天这样低的 ESR。 然而、如果您采用采用大型1206封装的 X5R、您仍然可以找到合适的陶瓷电容器:

    e2e.ti.com/.../LMK316BJ475KLHT_5F00_SS.pdf

    顺便说一下、Taiyo Yuden 有一个很好的陶瓷电容器搜索机、提供显示完整数据的规格表:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您的评论。

    您好、Leo、
    如果在稳定性图表中找不到电容器、则需要向电容器添加串联电阻器。 如果您对 LDO 的稳定性有顾虑、最好将零欧姆电阻器作为 PCB 上与输出电容器串联的占位符。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    非常感谢! 我认为、在编写数据表时、陶瓷电容器具有更高的 ESR 是正确的。 第17页第8.2.2.2节中的以下陈述证实了这一点:

    LP2992旨在与输出端的陶瓷电容器配合使用、以利用它们提供的优势。 μF 2.2 μ F 至 μF μ F 范围内的电容值、陶瓷电容成本最低、ESR 值最低(这使得它们非常适合消除高频噪声)。 mΩ 4.7 μ F μF 电容的 ESR mΩ 在5 μ F 至10 μ F 范围内、可轻松满足 LP2992稳定性所需的 ESR 限制。"

    在我看来、如果德州仪器打算继续使用该器件、他们应该更新数据表、因为目前可用的大多数陶瓷电容器不符合所需的最小 ESR 要求、 在应用手册或基本应用电路(图34)中、没有提到与输出电容器串联的附加电阻器。

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 和 Kai、您好!  

    感谢您的反馈。 我将记下这些注释、我们将更新此器件下一个数据表修订版本中的内容、以使其保持最新。  

    此致、  
    Jason Song