This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:发生 OCP 时如何锁存 IC

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675381/ucc28950-how-to-latch-off-ic-if-ocp-happened

器件型号:UCC28950

你(们)好,先生

如何在发生 OCP 时锁存 IC

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chih

    从 SS/EN 到 VREF 的1Meg 电阻器将为您提供锁存关断行为。

    如果存在 OCP、逐周期 ILIM 功能将控制电流。 在此期间、SS/EN 引脚吸收 IDS (20uA)对软启动电容放电。 然后、该电流降至2.5uA (IIICC) 、当引脚达到输出使能阈值(0.55V)时、控制器将重新启动。 这将提供非锁存断续行为。 如果您在 VREF (5V)上放置一个1Meg 电阻器、则 IHICC 无法将 SS/EN 引脚拉至2.5V 以下、控制器将不会重新启动。

    请查看下图-这是从数据表中获取的、其中包含一些进一步的详细信息。

    此致

    Colin