This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63010:高浪涌电流导致稳压器进入不良状态

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63010, TPS2553, TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702067/tps63010-high-inrush-current-causing-regulator-to-enter-a-bad-state

器件型号:TPS63010
主题中讨论的其他器件: TPS2553TPS25221

TPS63010 电路为我们的产品供电、该产品具有 LED 来提供照明。 当 LED 亮起时、会出现高浪涌电流。 在浪涌电流较高后、该稳压器会进入电压降至约2.4V 的不良状态、此时交流耦合纹波电压、输入电流和输出电流显示如下。

 我们是否可以做任何事情来防止进入该状态?

随附此器件的原理图。 我还尝试删除 D1、R7和 C20、并将 R9更改为97.6k 以获得3.3V 输出

另一个需要注意的问题是、我们有一个限流开关 TPS2553将输入馈送到降压/升压稳压器。

e2e.ti.com/.../TPS63010-schematic.pptx

请参见随附的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新-来自客户


    我们移除了 TPS2553并将输入与输出短接。 扫描仪现在按预期工作。 我们还尝试提高 TPS2553的电流限制、但这不起作用。 我们仍然不明白为什么会发生这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    感谢您的更新。 因此、当它们短接限流开关时、系统是否正常工作?
    当 U14短路时、L12和 L3是否仍在系统中?
    客户测试了不同的电路、此时使用哪一个电路。
    请在负载开启时测量浪涌电流。 最好也连接负载。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我在原理图上观察到一点:您似乎在软启动电路中使用肖特基二极管。 软启动电路需要一个与1N4148类似的硅二极管、以便在 VIN 启动期间正常运行。

    通常、TPS2553可能会限制浪涌电流、从而将 TPS63010上的输入电压降低到 IC 卡在启动过程中的水平。 这可能发生在您的系统中。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在原始帖子中。 我说过我移除了软启动电路、问题仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS63010在出现这种高电流浪涌时开启并运行、因此我怀疑它卡在启动过程中。 我认为、浪涌期间输入电压下降得足够、导致它从降压模式切换到升压模式。 这种快速转换会导致 TPS63010进入此不良状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将使能引脚置为低电平并恢复为高电平可清除此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    感谢您的更新。
    如果在正常运行期间发生浪涌电流、软启动电路将不会产生任何影响。

    请在浪涌事件期间测量输入电压。 我预计输入电压会下降、器件将进入升压模式、同时 TPS2553会限制输入电流、使电压不会再次上升、而 TPS63010将保持升压模式。 由于升压转换器的开关电流需要高于降压转换器的开关电流(在相同负载下)、因此由于开关电流限制和负载的电流请求、器件无法再次升高输出电压。 这意味着系统卡在此模式下、而不是 IC。

    为了详细了解这一点、有必要在启用负载时测量 TPS63010的输入电压、电感器电流和输出电压。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在进入此状态后尝试移除了负载。 TPS63010未脱离该状态的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入

    输出

    我们将 TPS2553更改为设置为2.3A 的 TPS25221。 TPS63010在此配置下工作正常。 当出现浪涌电流时、输入电压仍会大幅下降。 所连接的是2条示波器走线、用于显示输入电流/电压和输出电流/电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布里吉特-是否对此采取了进一步的后续行动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    请解释延迟回复的原因。

    您的系统中是否可以使用 TPS25221?

    好的、我们现在知道浪涌电流限制与 TPS63010的组合不起作用。 有趣的是、移除负载不会恢复 TPS63010。 我们将尝试在实验中重现此情况。

    您可以尝试通过在输入端增加更多电容来降低输入电压降、从而降低输入阻抗。 通常情况下、输出压降也应有所降低。 在这里、输出端的额外电容也应该有所帮助。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划在系统中切换到 TPS25221。 我们可以在 TPS63010的输入端切换到22uF 电容器、而不是10uF 电容器。 这与我们可以了解的电流布局一样大、输入和输出电容器上都有0603焊盘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我们有一个问题需要澄清您的 LED 驱动电路。 我不确定这会影响您看到的行为,但我们的一位工程师注意到您的原理图没有电流感应接地。  FB 是电压反馈、而不是电流反馈、至少正如我们所解释的那样。 我们缺少什么吗?

    Robe2e.ti.com/.../TPS60301-schematic-questions.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、
    我不确定我是否理解这个问题。 TPS63010的3.3V 输出用于为升压电路供电、该电路为明亮的 LED 供电。 我们在电路中对 TPS63010使用电压反馈。
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    我是否正确地理解、随着更改为 TPS25221、您的系统中的问题目前已得到解决?
    如果不是、可能还有一些测试、但这将再次是您的系统中的一个变化:
    - TPS63010上的输入电容更大(可能甚至超过您目前的能力、只需检查这是否是一种解决方案)
    - TPS63010上的输出电容更大(尽管我希望这对您没有太大帮助)
    -负载的软启动。 您提到有一个作为负载连接到 TPS63010的升压电路、是否可以以更慢的速度启动该电路?

    我的计划是订购 TPS2553、并检查我是否可以重现您观察到的问题(器件在某种程度上卡住)、但这需要一些时间。 您是否会共享升压电路和用于更近测试电路的负载?

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    自从使用 TPS25221替换 TPS2553后、我没有看到 TPS63010进入不良状态。 我无法访问升压电路。 它是模块的一部分。 现在、我们希望获得软件、以便在 LED 亮起之前让升压电路有更多的时间进行充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    非常感谢您的反馈。 我将您的答案解释为您使用 TPS25221是正确的。 这种理解是否正确?

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    令人不安的是、TPS63010处于此状态、退出该状态的唯一方法是重置芯片、但我们仍在使用 TPS25221。