主题中讨论的其他器件: TPS2553、 TPS25221
TPS63010 电路为我们的产品供电、该产品具有 LED 来提供照明。 当 LED 亮起时、会出现高浪涌电流。 在浪涌电流较高后、该稳压器会进入电压降至约2.4V 的不良状态、此时交流耦合纹波电压、输入电流和输出电流显示如下。
我们是否可以做任何事情来防止进入该状态?
随附此器件的原理图。 我还尝试删除 D1、R7和 C20、并将 R9更改为97.6k 以获得3.3V 输出
另一个需要注意的问题是、我们有一个限流开关 TPS2553将输入馈送到降压/升压稳压器。
e2e.ti.com/.../TPS63010-schematic.pptx
请参见随附的