请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM34925 主题中讨论的其他器件:LM34926、 LM5018、 LM5019
大家好、
在相同的测试条件下、LM34925和 LM34926之间的降压开关 RDS (ON)是否相同?
数据表显示该值相同、但测试条件不同、如下所示。
- LM34925 (100mA)
-LM34926 (300mA)
注)
另一方面、 LM5019 (100mA) 和 LM5018 (300mA)之间的 RDS (ON)测试条件和值是相同的。
此致、
雅丽塔/日本地区