This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34925:降压开关 RDS (on)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34926, LM34925, LM5018, LM5019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675639/lm34925-buck-switch-rds-on

器件型号:LM34925
主题中讨论的其他器件:LM34926LM5018LM5019

大家好、

在相同的测试条件下、LM34925和 LM34926之间的降压开关 RDS (ON)是否相同?
数据表显示该值相同、但测试条件不同、如下所示。

- LM34925 (100mA)


-LM34926 (300mA)


注)
另一方面、  LM5019 (100mA) 和 LM5018 (300mA)之间的 RDS (ON)测试条件和值是相同的。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我将此信息转发到设备应用程序

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    上述器件的测试条件不同。

    希望这对您有所帮助?

    David。