This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:适用于高电流充电的 BQ33100解决方案?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100, BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696109/bq33100-bq33100-solution-for-high-amp-charging

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件: bq24640

我使用5个350F 超级电容器与12V PC 电源(1200W)并联、为多个高电流电机控制器供电。 电源可以在电机移动后处理它们、但在电机启动时、电流消耗超过电源可以处理的电流。 我的电流设计有一些问题、它使用 ALD810025进行电容器平衡、使用 MOSFET 驱动500A 接触器/继电器、在直接连接到电容器和预充电电阻器之间切换(在电容器电压较低时限制电流消耗)。  

Arduino 用于测量超级电容器堆叠电压并决定何时打开继电器/接触器。 是否有采用 BQ33100的解决方案能够以2030A 的电流充电、同时允许从超级电容器拉出拉电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    bq24640是我们最佳的20A 充电器(但不适用于30A)。
    www.ti.com/.../BQ24640

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这还会将可从超级电容器汲取的电流限制在20A 吗? 通过 bq24640会产生多少压降? 使用12V 电源时、我是否能够为电容器充电至12V? 我的应用具有与电源并联的电容器、如果电容器的电压过低、它们最终不会被使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    您能否在 bq24640上发布新帖子。 请在标题名称中包含 bq24640。

    bq24640是一款降压充电控制器。 这意味着输入电压需要高于输出电压。

    下面是数据表中的说明。

    "为了使 bq24640正常运行、VCC 必须介于5V 至28V 之间。要开始充电、VCC 必须至少比 SRN 高500mV (否则、器件将处于睡眠模式)。 考虑到高侧 FET (RDSon)、电感器(DCR)、输入二极管压降和电流感应电阻器(SRP 和 SRN 之间)中的直流损耗、TI 建议输入电压至少比超级电容器电压高1.5V 至2V。 输入电源的功率限制必须大于超级电容器充电所需的最大功率。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在考虑将 BQ33100仅用于电池平衡、移除 BQ24640并将其替换为大面板电阻器、以限制在低电压下浪涌到超级电容器。  

    如果我不需要从 BQ33100进行充电控制、是否可以使 CHG、CHGLVL0和 CHGLVL1悬空?  在 BQ33100文档中、http://www.ti.com/lit/ug/sluu466/sluu466.pdf  图8具有充电控制电路、特别是 Q1和 Q6。 如果我不执行充电控制、可以移除这些电流吗? 我始终希望在12V 电压下充电、而无需在10.5V 或11V 电压下充电。 我使用的是5 x 2.7V、这为我提供了13.5V、也就是1.5V 余量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我的最后一封邮件有什么想法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将发布新帖子。 不知道为什么一周后我无法得到这个问题的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    bq33100和 bq24640由不同的团队提供支持。 这就是为什么我不会收到有关此帖子主题中 bq24640的帖子的通知。 关于您对 BQ33100的问题、Dave 团队的某个人应该能够提供帮助。