主题中讨论的其他器件: bq24640
我使用5个350F 超级电容器与12V PC 电源(1200W)并联、为多个高电流电机控制器供电。 电源可以在电机移动后处理它们、但在电机启动时、电流消耗超过电源可以处理的电流。 我的电流设计有一些问题、它使用 ALD810025进行电容器平衡、使用 MOSFET 驱动500A 接触器/继电器、在直接连接到电容器和预充电电阻器之间切换(在电容器电压较低时限制电流消耗)。
Arduino 用于测量超级电容器堆叠电压并决定何时打开继电器/接触器。 是否有采用 BQ33100的解决方案能够以2030A 的电流充电、同时允许从超级电容器拉出拉电流?