This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:LDO 反向电流保护

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703652/tps7a8300-reverse-current-protection-for-an-ldo

器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他器件: TPS7A83A

您好!  

我想在 我的设计中使用 TPS7A8300。 我的应用由电池供电、因此 LDO 的 Vin 引脚上的最小电压甚至为2V (或更低)。

由于该 LDO 没有反向电流保护、如果我在外部不提供反向电流保护、是否会出现任何问题??

在上述应用中、是否会有高于 VIN 的 VOUT 的可能性? 该 LDO 在任何情况下都无法升压、对吧?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    您只需在应用中输出电压可能超过输入电压时添加反向电流保护。 正确的做法是 LDO 不会提高电压;但是、在应用中、Vout 可能超过 Vin 的方法有几种。

    在某些多轨应用中、LDO 的输出可能会意外偏置到其设置的电压以上。 由于大多数 LDO 无法灌入电流、因此应由 LDO 的负载在稳压范围内将输出电压拉回。 如果 Vout 偏置到高于 Vin、则可以产生反向电流。

    更常见的情况是、如果 LDO 的输入以比 LDO 输出电容器放电更快的速率崩溃、则 Vout 将超过 Vin、并且反向电流可以流动。

    请考虑将 TPS7A83A 用于您的应用、因为它是下一代 TPS7A8300。 TPS7A83A 具有引脚对引脚的特性、并且更加易于用户使用、因为它没有任何定序要求。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    正如您所知并在数据表中给出的:  

    本节概述了可能出现过多反向电流的情况、所有这些情况都可能超过 VOUT > VIN + 0.3V 的绝对最大额定值:

    •如果器件具有较大的 COUT 并且输入电源快速崩溃、则负载电流极小或无负载电流。

    要避免这种情况:

    大 COUT 是 指尺寸还是值? 如果尺寸合适、是否可以在 COUT 保持0805、在 CIN 保持1206或在 CIN 和 COUT 保持1206?

     

    或者、您能否建议具有反向电流保护的等效器件型号?  

     

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu、

    重要的是电容器值、而不是封装尺寸。  输出轨上的电容越大、如果输入电压降至 Vout 以下、则输出上存储的能量就越多、这些能量可能会通过 LDO 回流。  

    需要注意的是、当 EN 被驱动至逻辑低电平时、TPS7A83A 在输出上确实有一个有源下拉电阻器。  如果您要禁用 LDO、有源放电将提供从输出电容器到 GND 的安全放电路径;因此、只有当 LDO 仍处于启用状态时输出电源轨突然崩溃时、才可能导致反向电流。  由于您的 Vin 是电池、这种情况在您的应用中可能不太可能发生。

    我们没有内置反向电流保护的高电流 LDO、该 LDO 不符合汽车器件等更高等级的要求。  如果您认为应用中可能会出现反向电流、请考虑在 OUT 和 IN 之间添加一个二极管。  如果 Vout 超过 Vin、该二极管将为反向电流提供可靠的路径。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan Eslinger、

    感谢您的回复。

    之前我在电路板上使用了以下 LDO -
    www.st.com/.../l6932.pdf -到目前为止没有任何问题、尽管在内部或外部都没有反向电流保护二极管、但工作正常。

    那么、这款新型 LDO TPS7A83A 是否需要?

    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    如果 Vout 预计超过 Vin、则仅需要反向电流保护(LDO 内置或外部提供)。 听起来、您的应用程序不会从您提供的详细信息中发现这种情况。 因此、您不需要任何反向电流保护。

    非常尊重、
    Ryan