This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:VREF 输入电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675750/ucd90320-vref-input-current

器件型号:UCD90320

早上好!

我想将 UCD90320与 ADC 基准电压电源(VREF+ VREF-)搭配使用、从而提供20mA 的输出电流。 但我无法通过 VREF 序列发生器`s 引脚找到有关输入电流的任何信息。 请帮助我找到这些信息。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    使用外部基准电压时、VREF+输入端的典型电流为330uA、最大电流为440uA。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!