请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90320 早上好!
我想将 UCD90320与 ADC 基准电压电源(VREF+ VREF-)搭配使用、从而提供20mA 的输出电流。 但我无法通过 VREF 序列发生器`s 引脚找到有关输入电流的任何信息。 请帮助我找到这些信息。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.