This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53625 VCS (OCP)设置问题

Guru**** 2811645 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695384/tps53625-vcs-ocp-setting-problem

主题中讨论的其他器件:TPS53625

你(们)好

最近、我将 TPS53625用作 x86 (Atom C3000) CPU VR 芯片。 我将 TPS53625最小 VCS (OCP)值设置为4.5mV。 当我在 CPU 上运行 Linux 时、我发现运行速度非常慢。 我使用 dd 命令写入 SATA 磁盘以测试 CPU 性能、写入1GB 文件、 速度为22MB/s。当我将 VCS (OCP)值设置为36.7mV 时、我找到它。 CPU 的性能明显提高。 相同的 SATA 磁盘写入测试,速度为112MB/s。  我很困惑。 为什么 VCS (OCP)设置会对 CPU 性能产生如此大的影响?  TPS53625 ICC (max)设置高于 CPU 需求电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在更改 OCP 值时确实更改了顶部电阻器、则限制可能是由于从 VR 到 CPU 的电流能力有限。 如果电流受到限制、CPU 电压可能会在尝试拉取更多电流时下降、这可能会降低 CPU 性能。 OCP 设置应根据所选的电感器和功率 FET 额定电流进行设置、并且应能够提供高于 Imax 的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    当 VCS (OCP)为4.5mV 时。 在 Linux 中、我在/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/.中看到 CPU 状态和工作频率 我发现 CPU 处于按需状态、当我在 CPU 上运行某些测试软件(如 dd)时、频率将上升到最大值。 VCS (OCP) 36.7mV 的位置是相同的。 我以前曾认为运行频率的 CPU (在 VCS (OCP) 4.5mV 中)应比运行频率的 CPU (在 VCS (OCP) 36.7mV 中)慢,因此 dd 测试的结果如上所述。 但是从/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq 中可以看到、这两个位置在 CPU 运行频率行为上似乎没有区别。
    您说过 CPU 耗散下降会降低 CPU 性能。 我仍然无法完全理解如何操作。 VR 莲花是一个范围、不是固定的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当器件超过电流限制时、输出电压将开始下降、因此系统将关断。 如果增大电流限制、则输出电压不会下降。

    谢谢。

    此致、

    Rama。