Other Parts Discussed in Thread: TPS53625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS53625你(们)好
最近、我将 TPS53625用作 x86 (Atom C3000) CPU VR 芯片。 我将 TPS53625最小 VCS (OCP)值设置为4.5mV。 当我在 CPU 上运行 Linux 时、我发现运行速度非常慢。 我使用 dd 命令写入 SATA 磁盘以测试 CPU 性能、写入1GB 文件、 速度为22MB/s。当我将 VCS (OCP)值设置为36.7mV 时、我找到它。 CPU 的性能明显提高。 相同的 SATA 磁盘写入测试,速度为112MB/s。 我很困惑。 为什么 VCS (OCP)设置会对 CPU 性能产生如此大的影响? TPS53625 ICC (max)设置高于 CPU 需求电流。