This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV62095:TLV62095输出电压问题

Guru**** 2586695 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV62095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675870/tina-spice-tlv62095-tlv62095-output-voltage-issue

器件型号:TLV62095
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在使用 TLV62095进行仿真、从5V 输入生成1V 电源。

当负载设置为0.3欧姆时、输出电压似乎不能高于 0.5V (0和0.5V 之间的转储)。 SS 引脚上似乎存在导致输出压降的尖峰电流。

如果将负载更改为0.5Ohm、则输出电压会变得很好。

该器件是4A 电源芯片、我应该能够承受0.25Ohm 的电压、为什么它在0.3Ohm 的负载下发生故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mider、

    您将达到器件的断续电流限制、如 D/S 的第7.4.2节所述

    很可能、您的实际系统负载不会在如此低的电压下消耗任何电流、因此这对您的应用不是问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mider、

    为了增加 Chris 的观察结果、在 WEBENCH Simulation 选项卡中、您将找到一个名为"2-Step Startup"的仿真类型。 提供此功能是为了模拟此特定用例。 在此测试台中、负载电流在启动期间减小、一旦启动结束、电流就允许转至满负载。 您还可以并行运行传统的"启动"仿真(相当于您在 TINA-TI 中运行的仿真)、以查看器件不会启动到满负载。