This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:时序方程

Guru**** 2767365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673563/ucc2897a-timing-equations

器件型号:UCC2897A

您好!

您能帮助我了解数据表(eq.1-5)中的这些方程吗?

  1. 为什么 T (on)从 R (on)设置的导通时间中减去 T (Del)、而 T (off)将 T (Del)添加到 R (off)设置的关断时间中?
  2. 由于上述极性相反、公式4表明开关频率与延迟时间 T (DEL)无关。 在我看来、开关周期将是 t (on)+t (off)+2t (del)。 我缺少什么? (下图)

谢谢!

Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在任何开关转换器中、导通时间是指主开关导通的总时间、关断时间是指主开关关断的总时间。
    因此、数据表中的 ton 指的是 sketch 中的 t'on、而数据表中的 toff +2t (del)指的是 sketch 中的 t'off +2t (del)。

    我认为产生这种混淆是因为数据表中的 ton 和 toff 定义与您草图中的 T (on)和 T (off)不同。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    好的、这肯定有助于清除一些问题。  

    但是、我仍然对开关周期如何独立于延迟感到困惑。

    如果我将数据表公式(2)和(3)代入公式(4)、我会看到开关周期仅取决于 R (ON)和 R (OFF)。 如果我固定了这两个电阻、但改变了 R (DEL)、那么我的开关周期是否应该随着延迟的增加/缩小而增加/缩小?

    我希望这是有道理的。

    此致、
    Ryan Bishop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、
    您的时序图不正确。
    请参阅 SLUA535了解正确的时序。
    这是一个固定频率控制器。 您可以设置工作频率和重叠时间、但工作条件和控制环路将设置导通和关断时间

    此致

    John

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    好的、谢谢、我将花更多时间学习该应用手册。

    还有一个关于类似主题的问题。 客户希望在此设计中考虑频率/占空比容差。 在数据表中、我们指定了最小/标称/最大频率和直流电、如下所示:

    频率(kHz):22/250/270
    占空比(%):66/70/74

    但是、这些是 R (on)=R (off)=75k Ω 时的情况。 我们如何使用不同的电阻器值将这些容差转换为设计? 频率是否始终处于+20kHz/-25kHz 范围内、占空比是否处于+/-4%范围内? 或者、将容差视为标称值的+/-百分比是否更准确?

    谢谢!

    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    只是想查看我的后续问题。

    谢谢!

    此致、
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    这是一个新问题、实际上需要打开一个新帖子、但我将继续回答您的问题。

    与所有 TI PWM 控制器一样、在一个选定的开关频率下、频率的最小值和最大值在整个温度范围内进行表征。
    实际上、无法在所有可能的开关频率下描述该器件的特征。
    当 RON 和 ROFF 值等于75k 时、开关频率在237kHz 至265kHz 之间变化。
    因此它具有6%的容差。
    开关频率可根据数据表中的图9进行更改、典型范围约为30kHz 至2MHz。
    在该频率范围内、用户可以预期实现6%的容差。
    但是、作为任何新产品资质审核流程的一部分、需要对终端产品进行测试、以确保其满足设计要求。
    此致
    John