Other Parts Discussed in Thread: UCD74106, UCD9246, UCD9222
主题中讨论的其他器件: UCD9246、 UCD9222
您好,
客户应该对我们的电路板中使用的 UCD74106有问题、他们希望您能对此有看法。
在其开发板中、使用 UCD74106器件生成了多个电源(P1V0、P1V8、P1V35和 P3V3);在我们的案例中、四个驱动器由一个 UCD9246器件控制。
第一个电源轨 P1V0专用于 Zynq 内核电源、在正常运行时、功耗约为400mA。 在少数电路板上检测到异常消耗(1A 而非预期的400mA)、使用 Fusion Digital Power Designer 工具界面可以看到这种情况。
为了确定过流源、P1V0轨输出已隔离、以在 P1V0轨上获得空载。
尽管输出断开、但接口(Fusion Digital Power Designer 工具)在 P1V0电源轨(断开负载)上的功耗大约为500mA。
那么、他们想知道您是否有一些信息可以解释电流感测监控器引脚上 UCD74106的这种功能障碍?
他们能够以离线方式共享原理图。
感谢你的帮助
请注意、