This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD74106:已请求有关电流监控的信息

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD74106, UCD9246, UCD9222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680386/ucd74106-requested-information-about-current-monitoring

器件型号:UCD74106
主题中讨论的其他器件: UCD9246UCD9222

您好,

 

客户应该对我们的电路板中使用的 UCD74106有问题、他们希望您能对此有看法。

在其开发板中、使用 UCD74106器件生成了多个电源(P1V0、P1V8、P1V35和 P3V3);在我们的案例中、四个驱动器由一个 UCD9246器件控制。

第一个电源轨 P1V0专用于 Zynq 内核电源、在正常运行时、功耗约为400mA。 在少数电路板上检测到异常消耗(1A 而非预期的400mA)、使用 Fusion Digital Power Designer 工具界面可以看到这种情况。

为了确定过流源、P1V0轨输出已隔离、以在 P1V0轨上获得空载。

尽管输出断开、但接口(Fusion Digital Power Designer 工具)在 P1V0电源轨(断开负载)上的功耗大约为500mA。

那么、他们想知道您是否有一些信息可以解释电流感测监控器引脚上 UCD74106的这种功能障碍?

他们能够以离线方式共享原理图。

感谢你的帮助

请注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否所有电路板都存在此问题、或者只有一个电路板存在此问题?

    1.如果只有一个电路板存在此问题、请检查电路板上的其他位置是否有负载(例如、损坏的电容器等)

    2.如果所有电路板都有相同的问题,则可能与设计或 UCD9246设置有关。

    在零安培负载下、从 IMON 引脚流出的电流通常应为 22.1uA。 请检查它是否为真。  

    (1)如果 IMON 输出在零安培负载下为22.1uA、并且 Fusion GUI 读数为0.5A、则最有可能是 UCD9246中的校准设置问题。 您可以使用 Fusion GUI 校准 IOUT_CAL_GAIN 和 IOUT_CAL_OFFSET 以获得正确的读数。

    (2)如果 IMON 在零负载时输出大于22.1uA、则可能是 UCD74106的问题。

    此致、

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyuan、

    此时、我们只有少数几个电路板上出现了问题、大约4个电路板上出现了问题。

    正如我在上一封电子邮件中提到的那样;我在 P1V0电源输出上执行了一些无负载测量,并且电源设计工具界面(使用 UCD9246)中指示的功耗大约为500mA。
    为了执行此测量、已通过从负载上断开 P1V0来修改电路板。
    只有线圈(L304)、电容器(C305)和电阻器(R302)保留在电路板上以产生和监控 P1V0电源(请参阅我在上一封电子邮件中所附的原理图)。

    在零负载时、输出电流为500mA、因此我们认为这是 UCD74106的问题;我们想知道您是否可以获得解释此问题的信息。

    此外、我们的生产中心已向我们发送了附加信息;在 UCD74106替换后、UCD74106已在一个电路板上替换为具有过流消耗问题的电路板、而耗电量恢复正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhiyuan、

    此时、我们只有少数几个电路板上出现了问题、大约4个电路板上出现了问题。

    正如我在上一封电子邮件中提到的那样;我在 P1V0电源输出上执行了一些无负载测量,并且电源设计工具界面(使用 UCD9246)中指示的功耗大约为500mA。
    为了执行此测量、已通过从负载上断开 P1V0来修改电路板。
    只有线圈(L304)、电容器(C305)和电阻器(R302)保留在电路板上以产生和监控 P1V0电源(请参阅我在上一封电子邮件中所附的原理图)。

    在零负载时、输出电流为500mA、因此我们认为这是 UCD74106的问题;我们想知道您是否可以获得解释此问题的信息。

    此外、我们的生产中心已向我们发送了附加信息;在 UCD74106替换后、UCD74106已在一个电路板上替换为具有过流消耗问题的电路板、而耗电量恢复正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是 UCD9222配置文件中缺少 UCD74106的 Iout 校准数据、请参阅下面的 GUI 参考框。

    如果问题仅存在于少数主板上,则很可能是错误地将其从这些特定控制器的配置中删除,并重新应用原始配置文件,这将解决该问题。

    如果原始 配置文件中缺少该文件,则可以使用以下信息重新创建该文件。

    UCD74106具有内置的失调电压、允许控制器测量负电流。

    从 UCD74106数据表中:

    IMON 引脚在无负载时提供22.1uA 电流, 标准 22.6K 欧姆电阻接地连接到 IMON 引脚,由此产生 的偏移为~0.5V。

    这些信息以及4.32uA/A 的 IMON 增益被输入到 Fusion GUI 中进行 Iout 校准(如果 GUI 的"设计"部分被填写、那么当按下"写入硬件"按钮时、此信息被自动填充到 GUI 的配置部分)。

    由于     PMBus 命令需要特定格式、GUI 执行一些数学运算来获取所需的值。

    首先: Iout_CAL_GAIN 是 UCD74106 IMON 增益乘以 Rcs2电阻(IMON 引脚上的接地电阻)、4.32uA/A * 22.6K 欧姆= 97.6mV/A 或 m Ω。

    第二: Iout_CAL_Offset 定义为 UCD74106输出为0V 时的电流、当 IMON 输出 将0A 拉电流至 Rcs2时会发生该电流。  这将要求电源轨输出将电流灌入 UCD74106、足以抵消22.1uA (-22.1uA * 22.6K 欧姆)/97.6m Ω =-5.117A 的 IMON 零负载偏移

    如果您为 Rsc2使用不同的值、则只需在上面的公式中进行替换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从上次响应裁剪了图像。