This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:使用 I2C 进入低功耗芯片模式?

Guru**** 2585605 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674584/bq25120a-using-i2c-to-enter-low-power-chip-mode

器件型号:BQ25120A

你(们)好  

客户对 BQ25120A 有以下问题。

"我尝试完成设计细节、以便我们可以使用 BQ25120A 开始设计环形主柔性、但从数据表中学习该器件非常耗时、我不想犯错。

 

我正在尝试将器件的 IO 降至最低。 数据表显示、在可能发生关断模式之前、tReset 需要!MR 和!CD 处于高电平。 我需要我的器件自行进入此模式。 该图未显示!CD 和!MR 在进入关机模式后下降。 在我的系统中、这些线路会下降、因为没有任何东西可以将它们上拉。 我感到失望的是、我必须专用 IO 引脚才能通过 I2C 进入运输模式。 您能确认我绝对必须这样做。 我只需要 I2C 控制。"

 

 

任何通过 I2C 实现此目的的方法。


此致、

Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、如果 I2C 是您的唯一控制器、没问题、您可以使用 I2C 命令设置 EN_SHIPMODE 位以使器件进入运输模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您的快速帮助。 我正在处理这个相同的问题。 为了澄清这一点、很明显、/MR 和/CD 引脚需要在运输模式命令期间保持高电平。 我看到/MR 有一个内部上拉电阻器、因此我们可以将其保持悬空。 /CD 通常上拉至 VSYS。 您能否确认在发出运输模式命令后 VSYS 将为 tquiet 显示为活动状态、以便/CD 在所需的等待期间仍保持高电平?  

    谢谢、

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在发出运输模式命令后、VSYS 将在 tquiet 中显示为活动状态是什么意思? 如果您使用 I2C 将器件置于运输模式、则 VSYS 将不会有电压。 不是因为当 bq25120A 已经处于运输模式时、/CD 为高电平或低电平并不是一个原因。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发布以书面形式捕获此信息。 我与 Robin 确认、在发出运输模式命令后 VSYS 会被保持以便静音、因为电池 FET 仍然打开。 因此、只 需 I2C 即可将 BQ25120A 置于运输模式、但保持/MR 悬空(内部上拉)并将/CD 上拉至 VSYS、并使用 I2C 提供运输模式命令。  

    感谢您的帮助、

    不需要