Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A
你(们)好
客户对 BQ25120A 有以下问题。
"我尝试完成设计细节、以便我们可以使用 BQ25120A 开始设计环形主柔性、但从数据表中学习该器件非常耗时、我不想犯错。
我正在尝试将器件的 IO 降至最低。 数据表显示、在可能发生关断模式之前、tReset 需要!MR 和!CD 处于高电平。 我需要我的器件自行进入此模式。 该图未显示!CD 和!MR 在进入关机模式后下降。 在我的系统中、这些线路会下降、因为没有任何东西可以将它们上拉。 我感到失望的是、我必须专用 IO 引脚才能通过 I2C 进入运输模式。 您能确认我绝对必须这样做。 我只需要 I2C 控制。"
任何通过 I2C 实现此目的的方法。
此致、
Todd