Other Parts Discussed in Thread: UCC28910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28910 您好、TI 团队、
是否可以在如下所示的非常简单的离线设置中使用 UCC28910?
我的目标是将流经线圈的电流调节为大约300mA。 分流电阻不应大于3-5欧姆、因为线圈的电阻约为35欧姆。
那么、是否可以将此 IC 用于该目的?
感谢您的帮助、
Thomas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.