This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:用作可能的继电器线圈的恒定电流吸收器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675009/ucc28910-use-as-a-constant-current-sink-for-a-relay-coil-possible

器件型号:UCC28910

您好、TI 团队、

 是否可以在如下所示的非常简单的离线设置中使用 UCC28910?

我的目标是将流经线圈的电流调节为大约300mA。 分流电阻不应大于3-5欧姆、因为线圈的电阻约为35欧姆。

那么、是否可以将此 IC 用于该目的?

感谢您的帮助、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    感谢您在设计中使用 TI 的解决方案。
    UCC28910在 IC 中集成了 MOSFET、因此如果您选择此 IC、则无需 M1。

    那么、反馈电压将是整流器输出、并使用电阻器来设置反馈电压、对吧?
    我认为您的电路的想法很简单、它应该可以正常工作。

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、可能的电路是什么样的? 尤其是 VDD? 我的意思是、没有次级绕组为 VDD 引脚供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    您可以添加变压器来提供 VDD 电压、还可以为 Vs 引脚提供信号。

    此致
    Kevin