This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:用于在 TPS54201中共享 PWM 和模拟调光的 FB RC 值

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703883/tps54201-fb-rc-value-for-sharing-of-pwm-and-analog-dimming-in-tps54201

器件型号:TPS54201

大家好、

我的客户希望在同一电路中使用具有 PWM 调光和模拟调光功能的 TPS54201。

在 PWM 调光期间、调光频率将为250Hz、占空比从10%开始、PWM 信号振幅将约为1.5V。

在模拟调光期间、调光频率将为50kHz、占空比为2%~ 99%、PWM 信号振幅约为2.5V。

在选择射频和 CF 时、有人提到、模拟调光模式的极点频率建议为2KHz、PWM 调光的极点频率为4kHz (建议的200欧姆射频提供大约10kHz 的极点频率)。

在其设计中、模拟调光和 PWM 调光的最佳极点频率是多少? 是否存在将模拟调光极点频率设置为~10kHz 以便它们可以使用相同的射频和 CF 值而不存在稳定性问题和合理的环路响应的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    客户是否在同一电路中将 PWM 信号转换为不同的模式?

    由于内部电路不同、建议的响应时间和稳定性有两个建议的频率。

    从数据表中可以看出、更高的频率可以实现更快的环路响应。

    因此、对于这两种模式、建议将频率稍微调整为2kHz 和4kHz 左右、并选择小于1k Ω 的射频。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    它们在同一应用中使用相同的电路和电路板、需要在模拟调光和 PWM 调光之间切换。

    由于我们建议 PWM 调光的射频= 200欧姆、我们是否也可以将射频= 200欧姆用于模拟调光? (极点频率为~ 10kHz?)

    或者、最好将射频设置为约475欧姆、从而将 PWM 和模拟调光的极点频率设置为约4KHz?

    谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    对于模拟调光、10kHz 有点高。

    我建议您使用4kHz。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth