请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54201 大家好、
我的客户希望在同一电路中使用具有 PWM 调光和模拟调光功能的 TPS54201。
在 PWM 调光期间、调光频率将为250Hz、占空比从10%开始、PWM 信号振幅将约为1.5V。
在模拟调光期间、调光频率将为50kHz、占空比为2%~ 99%、PWM 信号振幅约为2.5V。
在选择射频和 CF 时、有人提到、模拟调光模式的极点频率建议为2KHz、PWM 调光的极点频率为4kHz (建议的200欧姆射频提供大约10kHz 的极点频率)。
在其设计中、模拟调光和 PWM 调光的最佳极点频率是多少? 是否存在将模拟调光极点频率设置为~10kHz 以便它们可以使用相同的射频和 CF 值而不存在稳定性问题和合理的环路响应的问题?