Other Parts Discussed in Thread: TPS65150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65150 您好、专家
我们在设计(平板电脑)中使用了 TPS65150、可以看到输出电压生成正确、但我们看到随机闪烁。 当运行的显示器闲置30分钟以及系统退出睡眠状态时、会出现闪烁。
我们已经尝试对 VCOM 进行了调优、但没有看到任何改进。
附加了 LCD 的电压要求和原理图。 请告诉我们随机闪烁问题的可能情况。
注意:R505和 C552已更改为以下值。
R505:33k
C552:470pF