This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:不了解随机 LCD 闪烁的原因

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670709/tps65150-not-understanding-the-reason-of-random-lcd-flickering

器件型号:TPS65150

您好、专家

我们在设计(平板电脑)中使用了 TPS65150、可以看到输出电压生成正确、但我们看到随机闪烁。 当运行的显示器闲置30分钟以及系统退出睡眠状态时、会出现闪烁。

我们已经尝试对 VCOM 进行了调优、但没有看到任何改进。

附加了 LCD 的电压要求和原理图。 请告诉我们随机闪烁问题的可能情况。

注意:R505和 C552已更改为以下值。

R505:33k

C552:470pF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shekhar saini42、您好!

    据我了解、只要面板睡眠超过30分钟、系统退出睡眠模式、您就可以观察到闪烁问题。 因此、问题似乎并非随机的。 我的理解是否正确?

    如果此类问题可能是由于面板启动期间电流要求增加引起的。 您是否会检查连接到面板的所有电源轨(包括 VCOM)上的输出电压? 此外、如果您可以在面板退出睡眠状态的同时测量电流要求、那么找出闪烁问题的根本原因将非常有帮助。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shekhar saini42、您好!

    我没有听到过这样的消息,因此我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Brigitte