This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:采用2线组实现

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, GPCCHEM, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682277/bq34z100-g1-implementation-with-2-wires-pack

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100GPCCHEMGPCRB

大家好、

目前、我正在实施具有1S8P LiFePo4双线保护套件的 BQ34Z100。

我选择了一个列出的化学 ID (预期接近、制造商和化学成分相同)、我成功地运行了学习周期、但我的精度很差、我怀疑电池组设置是根本原因。 如果是运行 GPC chem ID 匹配工具、我将收到高偏差警告。

应用板上使用 BQ34Z100、组装的电池组显示出相当高的总阻抗(电池总成+ PCM 电阻+导线+连接器=大约150 m Ω)。 BQ34Z100电池引脚以电池组输出+(电池连接器后面)为基准,而不是以原始电池+为基准,这是大多数设计建议的。 因此、如果直接在电池上进行测量、我猜由于负载变化而产生的电压反弹远高于预期。 我想、这会解释我的 GPC 不匹配

附加了用于 GPC 的充电/放电日志和电池组设置。

曲线抓图:

以下是我的问题:  

-如何让 BQ34Z100使用此配置文件。 在这种情况下应使用哪种化学 ID?

另外两个关于组装产品的测量仪表状态的问题:

-如果应用程序加载周期阻止状态更新所产生的影响(在实际应用程序中,我们永远不会有必要的休息时间来提高 OCV 标志,特别是我们的 LiFePO4,它需要无限的休息时间才能完全放松),会怎样? 因此,很可能,这一地位将保持在4,在某些情况下可能是5,但几乎永远不会达到6。

-在禁用商品的情况下配送商品会产生什么影响(状态2而不是4)。 它只能防止监测计在电池寿命期间更新(因此"只是" 缺乏精度)、还是还能防止正常运行并导致数据错误。

谢谢、

Benoît μ A

e2e.ti.com/.../4555.Logsfiles.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonjour Benoît、
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我仍然没有收到有关此问题的任何更新。 请向我提供状态吗? 如果需要任何其他细节、我将乐意提供。

    谢谢!

    此致

    Benoît μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Benoit、

    感谢您提供这些文件。 为了改善化学 ID 匹配的结果、请从电池组中取出一个电池、并将放电率降低至 C/10。 请确保 DOD 压降大于90%、方法是对电池进行完全充电并将其放电至电池数据表中列出的2.5V 终止电压。

    发货前应达到06的更新状态。 最终将用于生产的黄金映像是在实现0x06状态更新后创建的。 在创建黄金映像时、您将更新状态从0x06修改为0x02、指示已了解 Qmax 和 RA 数据、但尚未启用。 将黄金文件编程为生产的最后一个步骤之一后、启用该文件并对器件进行密封。 发送命令以启用它将把更新状态从0x02更改为0x06、因为在创建黄金映像时已经学习了软件包。

    请在发货前启用它。 如果未启用它、器件将不会更新监测所必需的 RA 表。 此外、如果学习周期不成功、ChemID 的阻抗曲线将不会更新以适应您的8P 配置、从而导致监测计报告错误。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您的回答。 但我仍然对以下几点感到困惑:
    ——当您说“从电池组中取出电池”进行匹配时,我想您的意思是我应该在单个电池组上运行匹配,而不是在7个电池组上运行匹配,对吧?
    -您能否确认我只能使用一节电池进行 Chem ID 匹配和 GPC 低温优化,然后使用完整的组装包进行学习周期? 而不会影响精度。
    -您能否确认我的电池组总阻抗(包括 PCM/电线/连接器)不是过高、并且不会导致 CHem ID 意图阻抗曲线之间不匹配、 和在电池组输出端测得的阻抗(因为我将仅在电池组输出端测量电池电压、而不是在电池级别测量电池电压(根据数据表的措辞、我只能访问 PACK+、而不能访问 BAT+)。

    关于 IT 命令、非常清楚、谢谢。

    此致

    Benoît μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用单个独立单元格(理想)或整个包、但在提交到 GPC 之前、需要使用配置文件中的正确选项来告知工具它是单个单元格还是多个单元格。
    对于第一步(GPCCHEM)、您可以使用单节电池或整个电池组。
    对于第二步(GPCRA)、如果监测计从外部连接到电池组端子、而不是位于电池组内部、则使用电池组是合理的。 这将使其能够计算监测计所见的电阻。 然后、您可以跳过学习周期。
    对于第三步(GPCRB)、同样的推理也适用于第二步、因此请使用电池组。