主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、 GPCCHEM、 GPCRB
大家好、
目前、我正在实施具有1S8P LiFePo4双线保护套件的 BQ34Z100。
我选择了一个列出的化学 ID (预期接近、制造商和化学成分相同)、我成功地运行了学习周期、但我的精度很差、我怀疑电池组设置是根本原因。 如果是运行 GPC chem ID 匹配工具、我将收到高偏差警告。
应用板上使用 BQ34Z100、组装的电池组显示出相当高的总阻抗(电池总成+ PCM 电阻+导线+连接器=大约150 m Ω)。 BQ34Z100电池引脚以电池组输出+(电池连接器后面)为基准,而不是以原始电池+为基准,这是大多数设计建议的。 因此、如果直接在电池上进行测量、我猜由于负载变化而产生的电压反弹远高于预期。 我想、这会解释我的 GPC 不匹配
附加了用于 GPC 的充电/放电日志和电池组设置。
曲线抓图:
以下是我的问题:
-如何让 BQ34Z100使用此配置文件。 在这种情况下应使用哪种化学 ID?
另外两个关于组装产品的测量仪表状态的问题:
-如果应用程序加载周期阻止状态更新所产生的影响(在实际应用程序中,我们永远不会有必要的休息时间来提高 OCV 标志,特别是我们的 LiFePO4,它需要无限的休息时间才能完全放松),会怎样? 因此,很可能,这一地位将保持在4,在某些情况下可能是5,但几乎永远不会达到6。
-在禁用商品的情况下配送商品会产生什么影响(状态2而不是4)。 它只能防止监测计在电池寿命期间更新(因此"只是" 缺乏精度)、还是还能防止正常运行并导致数据错误。
谢谢、
Benoît μ A